This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65235-1:DiSEqC 协议

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65235-1, TPS65235

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/810880/tps65235-1-diseqc-protocol

器件型号:TPS65235-1
主题中讨论的其他器件: TPS65235

您好!

请告诉我 DiSEqC 协议吗?

问题1.
如果使用 DiSEqC 2.x 进行发送和接收,TPS65235-1能否将 I2C 数据转换为22kHz 音调信号并将22kHz 音调信号转换为 I2C 数据?

问题2.
TPS65235-1能否通过 DIN 引脚(15引脚)接收22kHz 音调信号?

问题3.
如果接收到 DiSEqC1.x 信号并执行 LNB 设置、请详细说明 TPS65235-1的建议设置过程。

问题4.
我参考以下应用手册、因此请告诉我是否有一份文档提到 DiSEqC 的基本内容。

用于卫星- STB/TV 的 DiSEqC 协议和低噪声块电压稳压器 TPS65235
http://www.ti.com/lit/an/slva863/slva863.pdf

此致、
加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kato、

    问题1.

    否、22kHz 音调信号由 EXTM 引脚控制、与寄存器或 I2C 命令无关。

    问题2.

    是的、它可以检测 DIN 引脚上是否存在音调信号、并反映 DOUT 引脚上的状态。 DOUT 引脚的输出为逻辑高电平或低电平。

    问题3.

    TPS65235-1是一款具有音调生成功能的电源。 有关 DiSEqC1.x 设计、请参阅下面的用户指南。

    http://www.ti.com/lit/ug/slvuaz1/slvuaz1.pdf

    问题4.

    我们没有关于 DiSEqC 的任何其他文档。

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hao San、

    感谢你的答复。

    如果我收到客户的其他问题、我理解并将与您联系。

    此致、
    加藤