This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27Z561-R1:I2C 上拉电阻器

Guru**** 2550870 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27Z561-R1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/810658/bq27z561-r1-i2c-pull-up-resistor

器件型号:BQ27Z561-R1

大家好、

我是否可以知道 BQ27Z561-R1 I2C 上拉电阻器的最小电阻值?

客户希望使用1k 欧姆 来降低功率损耗。 波特率为400kHz、 电压为1.8V。 可以发表一些意见吗?

谢谢、

米兰达

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,米兰

     必须调整连接到总线线路 的外部上拉器件、以适应 I2C 总线更短的最大允许上升时间。 请参阅器件的 I2C 规格和数据表以了解上升时间。

    我已在 i2 c devices.e2e.ti.com/.../0841.calculating-the-pull_5F00_ups-for-i2c-lines.pdf 的电阻器大小调整上附加了应用编号

    谢谢

    Onyx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Onyx、

    CB 和 IOL 的价值是什么?  我在数据表中找不到它们。

    谢谢、

    米兰达