请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ34Z100-G1 主题中讨论的其他器件:BQ25713、
你(们)好。
我们的产品具有3个电池组。 每个电池组为2s2p、并有三根连接到主板的导线、请参阅下图。
我们计划使用 BQ25713进行充电、但无法确定电量监测计。
1. BQ34Z100-G1是否在主板上连接3个独立电池组的工作系统侧?
我们注意到只有一个热敏电阻输入、我们如何处理具有3个热敏电阻的情况? (每包一个)