This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-G1:多个电池组

Guru**** 2588475 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25713, BQ34Z100-G1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/785282/bq34z100-g1-multiple-battery-packs

器件型号:BQ34Z100-G1
主题中讨论的其他器件:BQ25713

你(们)好。

我们的产品具有3个电池组。 每个电池组为2s2p、并有三根连接到主板的导线、请参阅下图。

我们计划使用 BQ25713进行充电、但无法确定电量监测计。

1. BQ34Z100-G1是否在主板上连接3个独立电池组的工作系统侧?

我们注意到只有一个热敏电阻输入、我们如何处理具有3个热敏电阻的情况? (每包一个)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不可以、在这种情况下、我建议为每个电池组使用单独的电量监测计。 bq34z100-G1被设计成假定基于简单的分压来完全平衡电池组。 如果您需要精度、则应考虑每个电池组的电池组侧电量监测计。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kang Kang

    我不确定其中3个电路是否有预算或占用空间。  如果我们在连接电池组之前确保电池组处于相同的充电电平、该怎么办?

    是否有任何其他系统端芯片可以与此配合使用?

    如果我们可以找到具有电池组侧电量监测计的电池组、我假设它们也具有 i2c 导线?  我们是否仍然可以使用 BQ25713并仅就电池组的充电级别与每个电池组进行通信?

    编辑: 此外、让我澄清一下、我们不打算使用热插拔电池。 3个电池组将在组装过程中连接一次、并在产品的整个生命周期内保持这种连接方式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    系统端解决方案可能起作用、但我只是担心电池与系统断开连接。

    遗憾的是、TI 的电量监测计都具有相同的 I2C 地址。 目前、我们没有任何具有可编程 I2C 地址的电量监测计。 我已经向系统团队强调了这一点。