This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM4040:如何使用它、是否可以延长电源轨延迟时间?

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: LM4040

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/810610/lm4040-how-to-use-it-and-is-it-can-that-the-rail-delay-time

器件型号:LM4040

大家好、团队成员

我的客户希望 在电源轨中使用 VKA 为2.5V 的 LM4040。

V1是[(12V - 2.5V)/(1.15k+820)]* 1.15k = 5.546V?

 

另一个问题是  

是否可以添加 LM4040以使电源轨延迟一点?

因为客户希望 LM4040的该电压轨与不加入 LM4040的另一个电压轨相比具有轻微延迟。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    第一个公式应该正确、但对于第二个问题、您是指启动延迟吗? 我相信您应该能够添加一个大电容器来缓解这种情况。

    谢谢、
    Abhinav。