This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78PL116:用于 bq78pl116r1的 AUX 和 CHIM 文件

Guru**** 2815375 points

Other Parts Discussed in Thread: BQWIZARD, BQ34Z100-G1, BQEVSW

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/784818/bq78pl116-aux-and-chem-file-for-bq78pl116r1

器件型号:BQ78PL116
主题中讨论的其他器件:BQWIZARDBQ34Z100-G1BQEVSW

您好!

当我尝试为 Moli INR18650A 单元创建 AUX 文件时、我收到 一条消息说存在致命错误、它与数据收集过程或所选化学文件有关吗?

另请告知我如何在 bqWizard 3.4中添加新的 Chem ID? 此外、是否有任何可用于 Moli INR18650P26A 单元的化学成分文件?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../totex-csv.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    考虑到该监测计为 NRND、为何要使用该监测计而不是 bq34z100-G1。 您可以重新启动进程 strat


    谢谢

    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Onyx、

    这是一个现有模型、我们 只是 尝试更改单元格。

    如果您有任何解决方案、请提供建议、谢谢!

    此外、 您是否有 Moli INR18650P26A 单元的化学成分文件?

    谢谢!

    Jeffrey Ye

    Totex 制造公司

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jeffrey、
    器件是 NRND、没有人知道该工具的工作原理、该器件已有一段时间未更新。 化学物质可能不可用。 需要一些时间来查看它。 我将尝试进行一些更新4/3。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    期待您的更新。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Onyx、

    是否有此更新?

    我可以在  bqEVSW 中找到用于 Moli INR18650A 单元的 Chem 文件2080。 我将其复制到 bqWizard3.4化学成分文件文件夹中、然后  通过添加以下内容更新 chem.ini:

    [309_CHEM]
    ChemID=2080
    Description=镍镉电池/碳氢电池
    NumKnownCells=1
    HF_Data=1
    2OCV_Data=1
    1=Moli:INR18650A (2500mAh)

    但是 、打开 bqWizard3.4/File/Load Chemistry Data 时列表中没有显示2080 ID。

    请提供建议

    谢谢你

    Jeffrey