This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5175-Q1:LM5175的5V 输出不稳定

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5175

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/787790/lm5175-q1-5v-output-from-lm5175-is-not-stable

器件型号:LM5175-Q1
主题中讨论的其他器件:LM5175

我将 LM5175的输出设置为5V、CCM、具有断续模式、300kHz 开关频率。

但是、当我在无负载的情况下测量输出时、它不是稳定的:

我将测量电感器电流、但到目前为止、您是否有一些建议? 我在下面附上了原理图。

谢谢你。

e2e.ti.com/.../LM5175_5F00_sch.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jiang、

    感谢您使用 LM5175并提出您的问题。

    您能否探测降压桥臂和升压桥臂的开关节点?
    您是否仅在轻负载时看到该问题? 还是在所有负载条件下?

    谢谢、

    Garrett
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Garrett 的美好一天

    我已连接 SW1 (CH2)、SW2 (CH1)和电感器电流(CH3)供您参考。 如您所见、尽管我使用 CCM 模式、但 LM5175并不总是在切换。

    我在轻负载和1A 负载下都看到了问题、波形不完全相同、但相似。

    我有 LM5175RHF EVM、但我无法通过更改模式、开关频率、COMP、SS、斜率来重现我的问题...

    由于我使用12V 输入、5V 输出测试 LM5175、因此它只应在降压模式下运行、但是、我看到升压 MOSFET 也在开关(EVM 工作正常)。 我不明白。

    ------------------------------------

    更新了

    根据 WEBENCH、我更改了 SS、COMP、RT、斜率电阻器和电容器、在轻负载下、我的电路板有时看起来正常(电感器的纹波电流看起来不错、无输出电压纹波)、但是、当我在1A 负载之间循环轻负载时、 当负载恢复到轻负载时、问题仍然存在。 有时、轻负载会出现该问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jiang、

    只是为了确认您无法在 EVM 上重现问题? 如果不是、问题可能与电路板的布局有关。 您是否可以为您的电路板发布布局文件?

    谢谢、

    Garrett
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Garrett、

    我先尝试找到布局问题、然后再将其发送给您。 我实际上找到了一个!

    正如您在图片中看到的、我必须对电流感应电阻器使用开尔文连接、但我告诉我们的布局工程师、他没有正确取它。 他添加了一个非常大的禁止区域、防止电流感应电阻器直接接地(它通过 CSG 网络接地、这显然是错误的)。

    但是、这并没有解决这个问题!

    几分钟后、我发现我可以使用 LM5175RHF (QFN) EVM 的斜率组件 COMP 来解决这个问题。 其 COMP 为220pF 并联3.01K + 22nF;斜率为120pF。 通过使用零分量值、电感器纹波电流和 Vout 变为正常。

    我的 COMP 电流设置为180pF 并联5.62k + 10nF、斜率为100pF、这将导致 LM5175无法正常工作。 但这些值来自 WEBENCH!

    正如我告诉过的、我还将 COMP 和斜率组件的设置从电路板复制到 EVM。 但我无法在 EVM 上重现此问题。

    我不明白为什么(因为我不知道 COMP 和斜率组件会如何影响控制器的运行)、您能提供进一步的见解吗?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jiang、

    您可以通过更改斜率补偿来了解电路板的启动和工作情况。 斜率补偿和补偿组件对控制器的工作方式有很大影响。 这些组件会影响控制环路和环路稳定性。 如果环路不稳定、控制器将无法正常工作。

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    谢谢、

    Garrett
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Garrett、

    谢谢你。 那么、我只能通过测量波特图来测试环路稳定性?

    我能否使用"AN-1889如何测量电源的环路传递函数"中描述的方法进行波特图测量?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jiang、

    是的、检查环路稳定性的最佳方法是使用 AN-1889中描述的过程。

    谢谢、

    Garrett