请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMR33630 主题中讨论的其他器件: LMR36006、 LM46000
大家好、团队、
我的客户正在评估 LMR33630生成+15V、但在他们的应用中、他们还需要生成-15V 的第二个电压轨。 您能否告知我此配置中可使用的任何器件型号? 要求与 LMR33630相似。
提前感谢您。
此致、
Adrian
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Adrian、
LMR33630也应用于反相降压/升压配置。 下面是一个有用的应用手册、介绍了使用降压 IC 作为反相降压/升压配置的限制和技巧
http://www.ti.com/lit/an/snva856/snva856.pdf
限制将是 VIN 现在为 VIN+VOUT、您必须降低 IOUT 的额定值。 例如、3A 器件只能提供小于3A 的电流、因为在反相降压/升压中、能量在(1-D)时间内传递
您可以查看应用手册以了解更多详细信息
谢谢
-Arief