This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR33630:用于负电压的类似器件

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR33630, LMR36006, LM46000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/809531/lmr33630-similar-device-for-negative-voltage

器件型号:LMR33630
主题中讨论的其他器件: LMR36006LM46000

大家好、团队、

我的客户正在评估 LMR33630生成+15V、但在他们的应用中、他们还需要生成-15V 的第二个电压轨。 您能否告知我此配置中可使用的任何器件型号? 要求与 LMR33630相似。

提前感谢您。

此致、

Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adrian、

    LMR33630也应用于反相降压/升压配置。 下面是一个有用的应用手册、介绍了使用降压 IC 作为反相降压/升压配置的限制和技巧   

    http://www.ti.com/lit/an/snva856/snva856.pdf

    限制将是 VIN 现在为 VIN+VOUT、您必须降低 IOUT 的额定值。 例如、3A 器件只能提供小于3A 的电流、因为在反相降压/升压中、能量在(1-D)时间内传递

    您可以查看应用手册以了解更多详细信息

    谢谢

    -Arief

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Arief 的建议!

    我们是否有与 LTC3630EMCE 相似的东西?

    请告诉我您的想法。

    再次提前感谢!

    BR、

    Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    LMR36006的更多信息  

    或 LM46000

    谢谢

    -Arief