主题中讨论的其他器件: BQ24610EVM
我使用 BQ24650设计了电池充电电路。 我遵循了参考设计、充电 FET 为 Si7288。 我使用了计算表(bqstroller 计算 tools_V1.xls - sluc175d) 来计算电阻器值。
我使用的是4节锂聚合物电池组。 我目前正在使用台式电源来仿真最大电压为22V 的太阳能电池板。
当我在 输入设置为18V 的 PCB 上电并且电池组在大约15V 时进行半放电时、STAT2 LED 亮起。 在 FET 上没有脉冲、但 HIDRV 处于高电平、电流流向电池。
LODRV 上没有活动。 当我触摸 VFB 引脚上的示波器引脚以测量电压时、STAT1 LED 亮起、我开始在 HIDRV 和 LODRV 上获取脉冲、电池组会充电。
我的电池感应电阻器放置在靠近 BQ24650的位置、在2个感应电阻器的高侧上有一个22pF 电容器。
当我移除示波器探针时、STAT1关闭、STAT2开启、FET 上无脉冲。
当 STAT2导通时、FET 高侧保持导通状态、电流流入电池组。
如有任何帮助或想法、请访问 appreciated.e2e.ti.com/.../Ti-BQ24650-Schematic.docx