This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24650:VFB 引脚上的特殊行为

Guru**** 2542650 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24650, BQ24610EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/785929/bq24650-peculiar-behavior-on-vfb-pin

器件型号:BQ24650
主题中讨论的其他器件: BQ24610EVM

我使用 BQ24650设计了电池充电电路。 我遵循了参考设计、充电 FET 为 Si7288。 我使用了计算表(bqstroller 计算 tools_V1.xls - sluc175d) 来计算电阻器值。

我使用的是4节锂聚合物电池组。 我目前正在使用台式电源来仿真最大电压为22V 的太阳能电池板。

当我在  输入设置为18V 的 PCB 上电并且电池组在大约15V 时进行半放电时、STAT2 LED 亮起。 在 FET 上没有脉冲、但 HIDRV 处于高电平、电流流向电池。

LODRV 上没有活动。 当我触摸 VFB 引脚上的示波器引脚以测量电压时、STAT1 LED 亮起、我开始在 HIDRV 和 LODRV 上获取脉冲、电池组会充电。

我的电池感应电阻器放置在靠近 BQ24650的位置、在2个感应电阻器的高侧上有一个22pF 电容器。  

当我移除示波器探针时、STAT1关闭、STAT2开启、FET 上无脉冲。

当 STAT2导通时、FET 高侧保持导通状态、电流流入电池组。

如有任何帮助或想法、请访问 appreciated.e2e.ti.com/.../Ti-BQ24650-Schematic.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Sean、
    您能否重新附加更清晰的原理图图片? 我无法生成任何组件值。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../1425.Schematic-Prints.pdf

    请参阅随附的 PDF 格式原理图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    对此问题是否有任何反馈?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Sean、
    很抱歉耽误你的答复。 根据您的原理图、电阻器设置可将您的充电调节电压设置为~16.8V。 您能否根据应用确认 Q1的栅极、源极和漏极连接? 我认为该 FET 接线不正确、导致充电器认为电池电压满足终端条件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我改变电路行为的一件事是移除我添加的电源路径组件。

    从 PCB 上移除这些组件后、芯片的性能似乎达到预期。  

    我不太明白为什么它会对芯片产生影响?

    此芯片是否有经过验证的电源路径电路?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Sean、
    原理图中的 FET 的体二极管朝向错误的方向。 BQ24650EVM 显示了 PowerPath、其中在 BAT 至 SYS 之间添加了一个方向正确的二极管(D3)、该二极管应对应于 FET 体二极管。 由于这是直接 PowerPath 拓扑、SYS 遵循 VIN、导致 BAT 遵循 FET 体二极管的 SYS 正向压降。 这可能会诱使充电器想到电池已充满电、充电周期将终止、或者电池过压故障情况取决于您的输入电压。 如果您反转体二极管的方向、这就足够了。 您可以查看 BQ24610EVM 并观察由 BATDRV 驱动的 FET、以获取有关如何通过 SYS 连接到 PowerPath 的 BAT 的示例。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    很抱歉耽误你的回答。

    我移除了电源路径中的一些元件、并在电池和电源之间添加了1个二极管。

    我仍然忙于测试、但今天的电路反应很好。

    将在周一继续测试。

    感谢您的支持。 我对此表示赞赏