This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2113:burted GSM 环境中的行为(2.5A 突发电流、占空比为12.5%)

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2113, TPS2120, TPS2113A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/809987/tps2113-behaviour-in-burted-gsm-environment-2-5a-burst-current-with-duty-cycle-of-12-5

器件型号:TPS2113
主题中讨论的其他器件: TPS2120

您好、E2E、

我们希望在 IN1连接到直流/直流转换器(2.5A)和 IN2上锂离子电池的环境中使用 TPS2113。 输出驱动 CPU 的某些外设和 GSM 调制解调器。 此调制解调器在最坏情况下以高达2.5A 的电流消耗、占空比为12.5%。 总体而言、对于 CPU 和其他一些外设、调制解调器在传输模式下的电流将为2.7至2.8A、在接收模式下的电流将为200-300mA。

我已查看数据表、平均而言、我们既未达到1.25A 电流限制、也未达到功耗额定值。

  1. 对于这些运行条件、您可以推荐此器件吗?
  2. 如果我们要在此环境中使用此器件、还需要考虑其他因素、例如正确设置 ILIM?
  3. "电流限制稳定时间"的图表明577us 不应该是问题、对吧?
  4. 我已经检查过您产品系列中的其他一些器件、但例如 TPS2120的 IQ 过高。 您可以提出其他解决方案吗?

谢谢、致以诚挚的问候

Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Stefan、  

    感谢您与 E2E 联系!

    我不确定我是否理解以下消息:"我已查看数据表、平均而言、我们既未达到1.25A 电流限制、也未达到功耗额定值。" 您能帮助澄清我对该应用的理解:

    • 2.5A 事件的持续时间是多少? 它可以持续多长时间?
    • 您可以使用以下公式计算正确的电阻设置:500/RILIM

    谢谢、

    黄亚瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arthur:

    同时、我注意到您为 TPS21113提供了改进版、TPS2113A 的电流限制为2A (采用 SON-8封装)。 因此、请忽略我关于"达到1.25A 电流限制"的评论。 对于 TPS2113A、它实际上是2.0A

    我们的应用是:我们在 TPS2113之后有一个 GSM 调制解调器、它在577us 下定期高达2.8A、然后在4ms 内高达0.3A (占空比为12.5%)。  

    TPS2133是否仍然适合峰值电流超过规格但平均电流不超过规格的应用? (我的意思是"平均而言、我们不会达到1.25A 电流限制")

    我想我必须调整电流限制、使其超过规格、但公式500/RILIM 仍然适用? 因此、如果我要将电流限制设置为3.0A、我将使用 RLIM=167Ohm。 因为该限制和电阻设置超出了规格。

    希望这有助于澄清问题

    Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Stefan、  

    是的、此配置应该正常。 只要 Tj 低于105C、TPS2113ADRB 封装就可以支持2.5A 连续电流、因此在577uS 短时间内以2.8A 电流运行器件不会出现问题。  

    正确、RILIM 方程仍然保持不变。 请记住、RILIM 公式在精度方面有一些迟滞。

    谢谢、

    Arthur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arthur:

    感谢您解决此问题。

    玩得开心

    Stefan