主题中讨论的其他器件: TPS2120、
您好、E2E、
我们希望在 IN1连接到直流/直流转换器(2.5A)和 IN2上锂离子电池的环境中使用 TPS2113。 输出驱动 CPU 的某些外设和 GSM 调制解调器。 此调制解调器在最坏情况下以高达2.5A 的电流消耗、占空比为12.5%。 总体而言、对于 CPU 和其他一些外设、调制解调器在传输模式下的电流将为2.7至2.8A、在接收模式下的电流将为200-300mA。
我已查看数据表、平均而言、我们既未达到1.25A 电流限制、也未达到功耗额定值。
- 对于这些运行条件、您可以推荐此器件吗?
- 如果我们要在此环境中使用此器件、还需要考虑其他因素、例如正确设置 ILIM?
- "电流限制稳定时间"的图表明577us 不应该是问题、对吧?
- 我已经检查过您产品系列中的其他一些器件、但例如 TPS2120的 IQ 过高。 您可以提出其他解决方案吗?
谢谢、致以诚挚的问候
Stefan