This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5569:LP5569用于自定义颜色的橡皮擦图案样片

Guru**** 2531950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/785895/lp5569-lp5569-chaser-pattern-sample-for-custom-color

器件型号:LP5569

您好 Kenneth、

我只是想知道如何映射 LED、以便用 紫色、黄色等不同的颜色进行追踪

对于 RGB、使用 MAP_Select 指令很容易。

我们可以对不同的颜色模式使用什么指令

您能帮助生成示例代码吗?

谢谢、

Srini.

谢谢、

Srini.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Srini、

    您知道、通过不同比例的 R/G/B 可实现不同的颜色和亮度

    因此、您可以参考代码的3.3 Chaser 效应。

    它是通过映射不同的 LED 并设置其 PWM 值来实现的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kenneth、

    3.3调节效果不是我不想找的效果。

    请在下方找到蓝色追踪的源文件。

    我正在寻找类似的颜色、但 Map _Select 无法用于紫黄色和 e2e.ti.com/.../Blue_5F00_chasing_5F00_1.rarwhite 等其他颜色

    您能帮我提供解决方案吗?

    谢谢、

    Srini.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Srini、

    您的意思是不想使用地图吗?

    例如、您需要打开红色和绿色以生成黄色。