请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS23755EVM-894 主题中讨论的其他器件:TPS23755、
尊敬的先生
我在测试 TPS23755 EVM 时发现了一些问题。
当 VPD 电压低于35.5V 时、转换器不应启动。
以下波形 显示了当 VPD 大于13.4V 时转换器启动。
但是、
当 Vin 关闭时也会出现同样的问题、当 VPD 低于35V 时、Vout 将重新启动。
如何避免此问题?
艾伦