This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23755EVM-894:TPS23755转换器起点

Guru**** 2391415 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23755, TPS23755EVM-894

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/784677/tps23755evm-894-tps23755-converter-started-point

器件型号:TPS23755EVM-894
主题中讨论的其他器件:TPS23755

尊敬的先生  

我在测试 TPS23755 EVM 时发现了一些问题。

当 VPD 电压低于35.5V 时、转换器不应启动。

以下波形 显示了当 VPD 大于13.4V 时转换器启动。

但是、

当 Vin 关闭时也会出现同样的问题、当 VPD 低于35V 时、Vout 将重新启动。

如何避免此问题?

艾伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Allen、

    您是否使用 TPS23755EVM-894板进行了测试?是否进行了任何更改? 这是不寻常的行为、我的第一个建议是更换 IC。

    谢谢、
    Tom Amlee
    PoE PD 应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我已将 J6跳转形式固定为抖动 、并 使用直流电源为 TPS23755EMV-894供电。

    谢谢!!

    艾伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allen、

    感谢您提供详细信息。 更换 IC 后、请告诉我问题是否仍然存在。

    最棒的
    Tom Amlee
    PoE PD 应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Allen、

    是否有更新?

    谢谢、
    Tom
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Tom  

    我尚未收到 TPS23755样片。

    收到样片后、我将再次进行测试并回复您。

    谢谢!

    艾伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Tom


    我已更换 EVM 上的 TPS23755、 但仍然出现相同的问题。

    谢谢!!

    艾伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Allen、

    当您测量 VPD 时、您是测量 VPD-VSS 还是 VPD-RTN? 关断问题是否仍然存在?

    此致、
    Tom Amlee
    PoE PD 应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好,Tom

    我将测量 VPD 到 PGND。

    艾伦
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Allen、

    因此、当您在固定频率下运行而不是抖动时、启动和关断功能是否正常?