This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ30606:具有使能功能的 LMZ30606?

Guru**** 2513215 points
Other Parts Discussed in Thread: LMZ30606, LMZ23610, TPSM84624, LMZM33606, LMZ31707

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/810113/lmz30606-lmz30606-with-enable-capability

器件型号:LMZ30606
主题中讨论的其他器件: LMZ23610TPSM84624LMZM33606LMZ31707

大家好、

我想知道是否有具有使能功能的 LMZ30606器件? 如果不是,您可以推荐使用另一个提供大于6A 的启用功能的部件吗?

感谢您的关注、

AAB。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、AAB、

    您的应用条件是什么? (VIN 和 VOUT)。 LMZ23610可通过使能引脚满足您对大于6A 电源的要求、从而操作电源模块。

    此致、

    Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、AAB、

    LMZ30606具有启用功能。 INH/UVLO 引脚是抑制控制。 将该引脚拉至低电平将禁用器件。 让该引脚悬空或驱动为高电平可启用器件。

    根据您的应用条件、我们还提供了几种其他器件:LMZ31707、TPSM84624、LMZM33606。

    谢谢、Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Jason!