请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMZ30606 主题中讨论的其他器件: LMZ23610、 TPSM84624、 LMZM33606、 LMZ31707
大家好、
我想知道是否有具有使能功能的 LMZ30606器件? 如果不是,您可以推荐使用另一个提供大于6A 的启用功能的部件吗?
感谢您的关注、
AAB。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.