This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3824:TPS3824复位连接问题

Guru**** 2573195 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3824

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/809447/tps3824-tps3824-reset-connect-question

器件型号:TPS3824

尊敬的先生/女士

我有一个简单的问题。 TPS3824有两个带有 REST 引脚的引脚。 客户有需要。 当 WDI 有输入时钟时、输出引脚希望为低电平、WDI 不输入时钟、而 OUPOT 引脚希望为高电平。 我是否可以询问我是否要接收重置或休息栏? 我可以从数据表中找到此说明吗?

此致、

黄上

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kami  

    RESET 引脚将是满足客户需求的合适引脚。

    时序图显示当 WDI 没有时钟时复位条为低电平、当 WDI 有时钟时复位条为高电平。 由于您的客户的需求与之相反,因此重置将是适当的引脚。

    此致

    Trailokya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生/女士

    我今天去了客户的实验室检查了波形。  REST 引脚的信号如下所示。  

    验证顶端标记

    验证连接。 测试引脚3 复位引脚

    复位引脚上电为高电平。  CH1复位引脚、CH2 WDI。

    将停止信号发送到 WDI。CH1复位引脚、CH2 WDI。 (200ms/div)

    将停止信号发送到 WDI。CH1复位引脚、CH2 WDI。 (1s/div)

    此致、

    黄上

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kami  

    根据给定的图、数据表中提到了复位条的响应。  

    在您的情况下、请连接其他输出引脚。 响应将根据客户的要求进行。

    此致  

    Trailokya