This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78PL116:安全历史记录中的复位

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ78PL116, BQWIZARD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/782682/bq78pl116-reset-in-safety-history

器件型号:BQ78PL116
主题中讨论的其他器件: BQWIZARD

您好!

我们在4S6P LiFePO4电池组中使用 BQ78PL116。 最近、我们遇到客户问题、表示电池组无法充电/放电。

当我们检查安全历史记录时、已看到名为"Reset"的事件名称。 设置此安全事件的原因是什么?

我们尝试对电池组放电、以查看是否能够重现此问题。 我们能够看到安全事件复位以及 CUV 预充电条件。

移除负载后、电池电压升高、BQ 能够与 BQwizard 通信。 令人惊讶的是、所有 CFET、DFET 和 PFET 都导通、这是不可预料的、因为极少的电池电压低于2.8V 的 CUV 恢复阈值。

虽然是 NRND 器件、但我们仍需要您对此问题的支持。 期待尽快解决此问题

此致、

Vasanth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们是该器件的专家、因为该器件已经不需要 NRND。 研究您的问题可能需要一段时间。 我将在5个工作日内回复您。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    期待收到您关于上述问题的答复。

    此致、

    Vasanth