请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ78PL116 主题中讨论的其他器件: BQWIZARD
您好!
我们在4S6P LiFePO4电池组中使用 BQ78PL116。 最近、我们遇到客户问题、表示电池组无法充电/放电。
当我们检查安全历史记录时、已看到名为"Reset"的事件名称。 设置此安全事件的原因是什么?
我们尝试对电池组放电、以查看是否能够重现此问题。 我们能够看到安全事件复位以及 CUV 预充电条件。
移除负载后、电池电压升高、BQ 能够与 BQwizard 通信。 令人惊讶的是、所有 CFET、DFET 和 PFET 都导通、这是不可预料的、因为极少的电池电压低于2.8V 的 CUV 恢复阈值。
虽然是 NRND 器件、但我们仍需要您对此问题的支持。 期待尽快解决此问题
此致、
Vasanth