主题中讨论的其他器件: SN6505B
您好、Don、
我无法回复上一个帖子(单击时只显示一个空白页面)、因此我创建了一个新主题帖。
为了回答您的问题、这是我们的原理图。 我们过去成功地使用了这一方法、在占空比约为10%至20%的脉冲系统中实现了小于50ns 的上升/下降时间。 我们希望能够以100%的占空比运行此电路、因为我们有一些测试模式、客户希望负载永久开启。 这不是一个传统的电源应用、而是开关以5V 运行的射频放大器的漏极电源。 对于其他应用、我们有时希望在20V 或30V 漏极电源下运行。 (我们还计划将自举电容增加到~1uF、将 Vdd 旁路增加到10uF)
此致
您好、Mike、
感谢您的问题以及您对我们栅极驱动器的关注。
与电阻器相比、它需要更多的参与。 问题在于、当您关闭高侧时、电压将增加到超过 EPC2188栅极的额定电压并损坏它、因为您将绕过 LMG1205中内置的保护。
您可能能够执行类似的操作、但困难的是将输出电压保持在 LMG1205栅极电压限制的安全限值内。
或者、您能否以99%的占空比进行切换、以使自举电容器有机会充电?
您能否详细介绍一下您的应用?