This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG1205:RE:LMG1205:使用外部电源运行 LMG1205以实现100%占空比

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: LMG1205, SN6505B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/809178/lmg1205-re-lmg1205-operating-lmg1205-with-external-supply-to-achieve-100-duty-cycle

器件型号:LMG1205
主题中讨论的其他器件: SN6505B

您好、Don、

我无法回复上一个帖子(单击时只显示一个空白页面)、因此我创建了一个新主题帖。

为了回答您的问题、这是我们的原理图。  我们过去成功地使用了这一方法、在占空比约为10%至20%的脉冲系统中实现了小于50ns 的上升/下降时间。  我们希望能够以100%的占空比运行此电路、因为我们有一些测试模式、客户希望负载永久开启。  这不是一个传统的电源应用、而是开关以5V 运行的射频放大器的漏极电源。  对于其他应用、我们有时希望在20V 或30V 漏极电源下运行。 (我们还计划将自举电容增加到~1uF、将 Vdd 旁路增加到10uF)

此致

Mike

您好、Mike、

感谢您的问题以及您对我们栅极驱动器的关注。

与电阻器相比、它需要更多的参与。 问题在于、当您关闭高侧时、电压将增加到超过 EPC2188栅极的额定电压并损坏它、因为您将绕过 LMG1205中内置的保护。

您可能能够执行类似的操作、但困难的是将输出电压保持在 LMG1205栅极电压限制的安全限值内。

或者、您能否以99%的占空比进行切换、以使自举电容器有机会充电?

您能否详细介绍一下您的应用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    很抱歉与上一个主题混淆。 感谢您关注 LMG1205。 我在高功率驱动器组的应用团队工作、可以帮助您解决问题。

    我不知道另一个线程中说了什么以及哪些选项是可行的。

    对于100%占空比运行、您将需要以开关节点为基准的某种隔离式电源或电荷泵电路。 正如 Don 所说、eGaN FET 对 EOS 非常敏感、因此我建议使用预调节电路来确保该隔离轨保持在5V。 这还将减少 LMG1205中内部5V 钳位上的应力。

    本文介绍了使用 SN6505B 和 LP2981-5.0的5V 隔离式电源、以生成稳定的5V 电压轨。 此电路应满足您的100%占空比要求。

    http://www.ti.com/lit/an/sbaa268a/sbaa268a.pdf

    如果这回答了您的问题、您可以按绿色按钮吗? 如果没有、请随时提出更多问题。

    谢谢、此致、

    John

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    这真的很有帮助、感谢您的回答。  我们考虑添加隔离式电源、但并不完全确定如何执行此操作、为清楚起见、我绘制了 LMG1205的连接。 您是否希望将隔离式电源连接到电路中?

    此致

    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    这些连接看起来正确;+5V 连接到 HB、数字 GND 连接到 HS、直接连接到 C194。

    如果您担心隔离式电源和内部自举二极管如何相互作用、可以通过在 C194上放置另一个阳极二极管和在 HB 上放置阴极来隔离内部自举二极管。 隔离式电源仍将直接放置在 C194两端。

    为了减少放置在开关节点上的寄生电容、必须确保此电路的布线区域保持低电平。

    如果这回答了您的问题、您可以按绿色按钮吗? 如果没有、请随时提出更多问题。

    谢谢、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    感谢您的回复、我与 John 合作、并将尽力提供帮助。

    正确的做法是、如果存在接地反弹或自举电流最高时在上电期间、您可能必须将限流电阻与输出串联、以使 HB 保持在合理的限值内。 标准自举注意事项仍然适用、因为接地弹跳会增加自举电压、这会对高侧电源造成压力。 但是、由于存在隔离电源、高侧 UVLO 启动延迟将不再存在。

    如果使用100%占空比、则 VDD 静态电流将继续消耗。 该电流由自举电容器提供。 随着时间的推移、自举电容器将会耗尽。 只要 VDD 电压保持在可接受的水平、就可以实现100%占空比。 增大自举电容器的尺寸会增加存储的电荷、这会增加可实现100%占空比的持续时间。 如果需要无限高侧100%占空比,并且在 VDD 电压低于可接受的驱动电平之前不能使用99%占空比定期补充 VDD 电压, 或低于 VDD UVLO 阈值时、高侧驱动器需要单独的隔离式电源、该驱动器需要能够根据自举电容器的较大值持续提供电流。

    如果您有任何疑问、请告诉我!

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 John、

    我们对此有点担心、为了安全起见、我将在电路中放置一个占位符、表示二极管。

    我们还将尽可能减小电路尺寸、并尽可能减少寄生效应。

    非常感谢您在这里的投入、谢谢。

    此外、感谢 Jeff 在下面的回答、我将添加一个串联电阻占位符、以便在需要时在这里进行一些实验。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    很抱歉、混淆了、但上图中绘制的二极管位于错误位置。

    我打算按照下面的方式添加二极管。 我还绘制了内部自举二极管、以帮助显示该阻断二极管的作用。

    谢谢、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 John、

    有道理。  我现在将把它标记为关闭。  感谢你的帮助。

    此致

    Mike