Other Parts Discussed in Thread: UCC27712, SN6501
主题中讨论的其他器件: SN6501
你(们)好
我有一个必须验证的设计。 在此设计中、UCC27712的高侧驱动器用于驱动高侧 FET。 但没有低侧 FET。 高侧 FET 的电源将由自举电路生成。 从我的角度来看、如果没有低侧 FET、自举无法正常工作。
是这样吗?
BR
Silvano
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Silvano、
感谢您关注我们的器件、我叫 Mamadou Diallo、我将帮助解决您的问题。
正确的做法是、通过自举电路为高侧 FET 供电将对您的设计产生占空比限制、因为自举电容器必须在每个高侧 FET 关断时间补充这一事实使得应用在高占空比下不工作。
尽管如此、您似乎正在寻找专用高侧驱动器(常开应用)、该器 件可以实现这一目标、但它需要使用持续提供专用隔离电源为高侧 FET 提供偏置。 SN6501与小型变压器的组合可为 HB-HS 提供足够的偏置电压。
下面介绍了如何实现这一点。
如果您有其他问题、请告知我们、如果解决了您的问题、请按绿色按钮。
此致、
-Mamadou
Silvano、您好!
我还与 Mamadou 合作、为半桥驱动器提供支持、可以就您的问题发表意见。
如您所述、自举电路可在非同步降压中工作、但也有一些重要的注意事项。 当 HS 节点转换为接地时、自举电容器充电。 如果电感器中的电流强制 HS 节点处于低电平并在所有负载条件下传导二极管、则具有低侧二极管整流器的降压转换器将具有此情况。 在一些轻负载设计中、如果电感器中的能量存储不足以完全转换开关节点、开关节点可能不会转换为接地。
以获取有关振铃的注释。 我假设您在打开高侧 MOSFET 时指的是振铃? 请确认。
高侧导通期间、降压功率级会出现电压尖峰和振铃。 许多应用中的开关节点将具有导通尖峰和振铃、HO 驱动器输出将在以接地为基准时显示此振铃。
您是否使用差分电压探头检查了 HO-HS 栅极驱动电压以确认高侧驱动信号?
有多种方法可以减少开关节点和高侧栅极驱动上的振铃。 导通振铃是由高侧导通和低侧二极管反向恢复引起的。 在二极管恢复期间、有高电流流入电路寄生电感。 使用更快的恢复、软恢复二极管有助于显著减少这种振铃。 向开关节点添加缓冲器可降低 dV/dt 并抑制振铃。 此外、增大高侧栅极驱动导通电阻还可以减小开关节点 dV/dt 和振铃。
请确认这是否能解答您的问题、或者您可以在主题中发布其他问题。
你好,Mamadou
很抱歉耽误你的回答。 我忙于其他一些任务。
将 UCCC27712用于非同步降压转换器
我将检查负载条件以及转换器是否进入 DCM。
振铃
是的、我将讨论高侧 FET 在开关打开期间的振铃。 否、我没有使用差分探头检查 HO-HS。 但我要这么做。 到目前为止、使用非差分探头、它看起来正常。
提出这个问题的原因是、如果使用 UCC27712而没有低侧 FET、可能会出现这个振铃?
BR
Silvano
您好、Silvano、
感谢后续行动。
要回答您的问题、高侧 FET 上的振铃不一定是在没有低侧驱动器的情况下使用 UCC27712的结果。
即使使用高侧和低侧、也可能会出现振铃。 如我 Richard 所说、振铃在很大程度上取决于许多因素、包括 dv/dt、二极管反向恢复时间、PCB 布局或驱动器输出与栅极之间的布线长度等。
高侧 FET 以开关节点 HS 为基准、因此任何振铃都可能在高侧 FET 栅极上引起振铃。
正如 Richard 所建议的、我首先要使用差分探针检查 HO - HS 的完整性(使用小栅极电阻器作为起点) 为了确保实际是否发生任何振铃以及是否将栅极电阻增大到22欧姆、您之前需要记录这两种情况下的振铃量。
请按绿色按钮确认您的问题是否得到了解答、如果您有其他问题、请告知我们。
此致、
-Mamadou
此通信和任何相关通信中的所有信息均按“原样”和“不含任何瑕疵”提供,并受 TI 重要声明(http://www.ti.com/corp/docs/legal/important-notice.shtml)的约束。