请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5160A 工具/软件:WEBENCH设计工具
您好!
我使用 LM5160A 设计了隔离式电源(+15V 和-8V 输出)、如下所示、变压器端子3的初级输出为7.5V。 FPWM 引脚连接到 Vcc 以获得 CCM 模式、但 IC 输出始终处于 DCM 模式。 如果有人能帮助我解决这个问题、那会很好。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
这看起来像是某种不稳定。 您使用的值是否与 webench 在 R50和 C37上建议的值相同?
您还可以在此处检查纹波注入电路值
http://www.ti.com/tool/lm5160dntfbk-calc
您可以尝试降低 R50、看看是否可以注入更多电流、电路将保持稳定
我将关闭此线程、因为您有一个重复的线程
谢谢
-Arief