This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LM5160A:LM5160A CCM 模式设置问题

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5160A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/810081/webench-tools-lm5160a-lm5160a-ccm-mode-setting-problem

器件型号:LM5160A

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好!

我使用 LM5160A 设计了隔离式电源(+15V 和-8V 输出)、如下所示、变压器端子3的初级输出为7.5V。 FPWM 引脚连接到 Vcc 以获得 CCM 模式、但 IC 输出始终处于 DCM 模式。 如果有人能帮助我解决这个问题、那会很好。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这看起来像是某种不稳定。 您使用的值是否与 webench 在 R50和 C37上建议的值相同?

    您还可以在此处检查纹波注入电路值

    http://www.ti.com/tool/lm5160dntfbk-calc

    您可以尝试降低 R50、看看是否可以注入更多电流、电路将保持稳定

    我将关闭此线程、因为您有一个重复的线程

    谢谢

    -Arief