This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25504:BQ25504 - MPPT 和 OCV 问题

Guru**** 2393725 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25504

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/785684/bq25504-bq25504---mppt-and-ocv-issue

器件型号:BQ25504

您好!

我已经为 BQ25504定制了 PCB 、并要求制造供应商为我制造 PCB。

我还确保遵循数据表 PCB 布局建议中的所有指南。

我购买的 BQ25504芯片来自 Element14https://sg.element14.com/texas-instruments/bq25504rgtt/battery-charger-li-ion-qfn-16/dp/2144306?scope=partnumberlookahead&ost=2144306&searchref=searchlookahead&exaMfpn=true&ddkey=https%3Aen-SG%2FElement14_Singapore%2Fw%2Fsearch"

我使用相同的收集源测试了我的2个 PCB 板、我的两个板都具有相同的组件。

我的问题如下:

电路板1:

-当我测量 PM 的输入电压时、我发现 OCV 和 MPPT 90%似乎正常。 然而、在 OCV 采样后、输入电压持续下降并生成锯齿图案。 我之前测试过 BQ25504评估板、如果我正确地回忆说、在进行 OCV 采样后、电压应保持该电平直到下一次 OCV 采样、对吧?

那么,向下走下去,这是个问题吗? 可能的问题是什么?

电路板2:

然后我测试板2,它具有完全相同的组件以及与板1相同的输入源。

-我注意到电路板2、OCV 甚至不接近2V、而电路板1 OCV 为~2.4V。

-除了 OCV 差异之外、电路板2、MPPT 似乎也是如此。 我将其设置为90%、就像我对板1所做的那样。

对于这两个电路板、我确保在两个测试期间、VBAT 电压均预充电至2.4V 电压、以避免冷启动状态。

如果您能就我遇到的上述问题向我提出建议、我将不胜感激。 谢谢你。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、LB、

    对于电路板1、如果 VIN_DC 在采样后下降、VREF_SAMP 上的电容器可能会过多泄漏、或者焊剂可能会产生泄漏路径。 您能否尝试移除电容器、清洁电路板、然后更换电容器? 或者、您可以在 MPPT 电压下向 VREF_SAMP 应用外部电源、以确认电路板没有其他问题。

    对于电路板2、VREF_SAMP 上的电容器似乎短路、或者 MPPT 电阻器具有上面提到的焊剂问题。

    此致、
    Jeff
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    非常感谢您的回复。 我将尝试并报告。

    谢谢、此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    以下是我的测试结果。

    ----------------------------------------------------------------------

    (测试:1)我仅移除了 CREF 电容器。 我只清理 CREF 现有的焊料和磁通、并为 VREF_SAMP 引脚提供1V 的电源。 结果如下所示。 这两种方法似乎都运行良好。

    问题1:根据我的上述结果、我是否可以假设我的电路板没有其他问题、即使对于 MPPT 电阻器焊接和 FULx 也是如此? (我尚未移除/重新销售 MPPT 电阻器的焊料和磁通、我想先了解您对此的看法)

    ----------------------------------------------------------------------

    (测试:2)现在我用另一个电容器焊接 CREF (MCU0805R103KCT - SMD 多层陶瓷电容器、10000pF、50V、0805 [2012公制]、±10%、 X7R、MCU 系列, https://sg.element14.com/multicomp/mcu0805r103kct/cap-0-01-f-50v-10-x7r-0805/dp/9406352?scope=partnumberlookahead&ost=9406352&searchref=searchlookahead&exaMfpn=true&ddkey=https%3Aen-SG%2FElement14_Singapore%2Fw%2Fsearch )。 在我之前制作的 PM BQ25504电路板中、大约一年前、我使用了上面提到的电容器、并且没有任何泄漏问题。 因此、我最初假设它们应该起作用、但结果如下、泄漏问题似乎仍然存在。

    Q2:您是否建议我尝试使用任何特定的电容器? BQ25504评估板用户手册中建议的电容器的确切类型不再可供购买。

    ----------------------------------------------------------------------

    问题3. 您是否建议我在 PM 板中检查此问题的其他事项?

    非常感谢。 非常感谢您的善意帮助。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、LB、

    关于 Q1、如果在 VREF_SAMP 下使用外部电源时 IC 已正确调节至1.0V、则下一步是通过移除、清洁和更换来检查电阻器的焊剂问题。 更换时、请尝试将电阻器置于其侧、以降低寄生电阻器从磁通中产生的可能性。

    关于第二季度,不幸的是,我现在没有。 与 EVM 上的电容器尺寸和额定电容器相似(尤其是阻抗曲线上的最低阻抗点、对于 EVM 的电容器为0.07欧姆)、应该足够好。

    关于 Q3、请参阅 Q1。 此外、要排除 IC 引脚本身的故障、您是否可以测量连接到 VREF_SAMP 的源在 nA 范围内的电流?

    此致、
    Jeff
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    再次感谢。

    根据您的建议、现在我尝试将其焊接到侧面、如下所示(我正确理解您的意思)。 截至目前、除了这3个组件(2个 MPPT 电阻器、1个 Cref)之外、其余组件均由 PCB 供应商焊接。

    在将这3个组件并排焊接后、测量结果如下所示。  

    在我之前的帖子中、我的意思是清洁、我使用了焊锡膏来去除供应商使用的原始焊料。 然后、我使用干净的棉签来摩擦一点、以垫住两块垫之间的区域。

    问题4. 我应该用一些特殊的解决方案或其他东西进行清洁吗?

    ------------------------------------------------------

    对于连接到 VREF_SAMP 的外部源的电流测量、我使用 NI DAQ 卡 NI-9207来捕获电流。 它是波动的、但平均而言、两个电路板的电流约为5uA。 (注意:对于该测量、移除了 CREF 电容器)

    问题5. 它是否应小于该值? 还有其他关于进一步故障排除的建议吗?

    谢谢你。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    LB、

    MPPT 电阻器似乎不是问题。 该器件的5uA 非常高、但您的仪表可能无法在 nA 范围内测量该值。 尝试用酒精清洁整个电路板、尤其是 IC。

    此致、
    Jeff
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    今天我做了以下工作:

    (1)解调两个 mppt 电阻器和 CREF 电容器

    (2)用 alchol 清洁焊盘和焊盘区域之间的焊盘

    (3)重新焊接  

    (4)同样用 alchol 擦除芯片的所有16个引脚。

    结果如下:

    看起来仍然存在 CREF 电容器泄漏。

    然而、我注意到的一个改进是、对于电路板2、之前它根本没有为 Vbat 充电。 但现在、它正在充电。 电路板2的 MPPT 采样电压电平现在高于以前。

    问题6. 我是否应该拆焊和清洁电路板上的其余电阻器和电容器?

    问题7. 对于 BQ25504芯片、在 MPPT 采样后、如果 Vin 持续下降、与我的电路板一样、从运行角度来看、这实际上是一个问题吗?

    谢谢你。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    LB、

    关于 Q6、我的下一个建议是移除 IC 并重新销售 IC 本身。

    关于 Q7、充电器的 MPPT 电路未正常工作、但您已确认 IC 在 VREF_SAMP 处显示为具有外部基准电压的功能。 IC 不会损坏、但如果损坏、它将充电速度非常慢。

    此致、
    Jeff
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    根据您的建议、我先去焊 IC 芯片、然后擦除、再重新焊回。 它现在运行良好。 结果如下:

    非常感谢您帮助我为电路板故障排除提供了良好的建议。 这对我来说意味着很多。 非常感谢您的善意帮助。 祝你度过美好的一天!

    )

    此致、