您好!
我已经为 BQ25504定制了 PCB 、并要求制造供应商为我制造 PCB。
我还确保遵循数据表 PCB 布局建议中的所有指南。
我购买的 BQ25504芯片来自 Element14https://sg.element14.com/texas-instruments/bq25504rgtt/battery-charger-li-ion-qfn-16/dp/2144306?scope=partnumberlookahead&ost=2144306&searchref=searchlookahead&exaMfpn=true&ddkey=https%3Aen-SG%2FElement14_Singapore%2Fw%2Fsearch"
我使用相同的收集源测试了我的2个 PCB 板、我的两个板都具有相同的组件。
我的问题如下:
电路板1:
-当我测量 PM 的输入电压时、我发现 OCV 和 MPPT 90%似乎正常。 然而、在 OCV 采样后、输入电压持续下降并生成锯齿图案。 我之前测试过 BQ25504评估板、如果我正确地回忆说、在进行 OCV 采样后、电压应保持该电平直到下一次 OCV 采样、对吧?
那么,向下走下去,这是个问题吗? 可能的问题是什么?
电路板2:
然后我测试板2,它具有完全相同的组件以及与板1相同的输入源。
-我注意到电路板2、OCV 甚至不接近2V、而电路板1 OCV 为~2.4V。
-除了 OCV 差异之外、电路板2、MPPT 似乎也是如此。 我将其设置为90%、就像我对板1所做的那样。
对于这两个电路板、我确保在两个测试期间、VBAT 电压均预充电至2.4V 电压、以避免冷启动状态。
如果您能就我遇到的上述问题向我提出建议、我将不胜感激。 谢谢你。
此致、
磅