请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ33100EVM-001 主题中讨论的其他器件:BQ33100
您好!
我使用 bq33100 EVM 来平衡值为600F 的超级电容器。 我想完成完整的学习过程、以计算电容器和 ESR 的值。 因为电路板显示了电容器和 ESR 的数据闪存(默认)值。
每当我尝试通过发出命令 x0046来启用运行状态寄存器中的 CFET 标志、从而为电容器充电时、EVM 都会出现故障。 当我发出 FET 控制命令时、电路板开始流过32A 的更高电流。 我无法理解为什么会发生这种情况。
晶体管是否可能 由于大电流而发生故障? 如果是、我应该采取哪些措施来避免 EVM 出现故障。 请帮助我解决这些问题。
谢谢、
Grishma