This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ33100EVM-001:bq33100 EVM- CFET

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ33100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/786347/bq33100evm-001-bq33100-evm--cfet

器件型号:BQ33100EVM-001
主题中讨论的其他器件:BQ33100

您好!

我使用 bq33100 EVM 来平衡值为600F 的超级电容器。 我想完成完整的学习过程、以计算电容器和 ESR 的值。 因为电路板显示了电容器和 ESR 的数据闪存(默认)值。

每当我尝试通过发出命令 x0046来启用运行状态寄存器中的 CFET 标志、从而为电容器充电时、EVM 都会出现故障。 当我发出 FET 控制命令时、电路板开始流过32A 的更高电流。 我无法理解为什么会发生这种情况。

 晶体管是否可能 由于大电流而发生故障? 如果是、我应该采取哪些措施来避免 EVM 出现故障。 请帮助我解决这些问题。

谢谢、

Grishma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好,格里什马

    请按照 EVM 用户指南中的说明设置 EVM。 在使用电路板之前、您还应限制电源的电流。 您有多少个串联电容器? 确保没有任何电容器短路。 您要对系统引脚施加什么电压值?

    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Onyx、

    我的电源电流小于500mA。 共有5个串联的超级电容器、每个电容器的电容值为3000F。  

    我将向 VCC 引脚施加15000mV 的电压。

    我不明白为什么每当我发出 FET 控制命令时大电流就会流经电路板?

    谢谢、

    Grishma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Grishma、

    电路板上的电路板连接器的额定电流不是32A。如果您认为板载充电器导致了此问题、请使用适合这些超级电容器更高电流的外部充电电路和外部电路板、并将低电流信号线连接到 EVM。

    此致、
    Bryan Kahler