This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28C40:UCC28C40-输出波形异常问题

Guru**** 2387080 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/810135/ucc28c40-ucc28c40--output-waveform-anomaly-issue

器件型号:UCC28C40

您好的团队:

Vin_min Vgs 波形异常和 Vin_max 随附时的 RD 反馈。

请帮助确认~ 什么问题 可能导致 Vgs 波形异常? (安装问题? 布局问题?)

条件:

VIN_MIN=13V 、Vin_max=24V

Vout=12V,Iout=6A

匝数比= 3:6

LP=800nH

Rg = 10 Ω

您能否共享布局指南以供参考?

在我检查时,RD 使用双层 PCB 和两条平行 的 OUT & CS 迹线作为绿线,如下所示  

它是否会导致 Vgs 异常?


谢谢。

此致/ Mark

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mark

    这可能是由于在 D > 50%的条件下运行而导致的次谐波振荡。 如果 Vo 为13,Vi 为12,则 D 为(Vin *NS)/(Vout *NP)=(13*3)/(66/12)= 54%。

    在输入电压为24V 时、我计算出的占空比为(13*3)/(6/24)= 27%、这与我从读取"可扫描"图中获得的30%是一致的。

    我建议通过验证低占空比下的稳定运行来检查这一点-随着 D 增加到50%、系统可能会变得部分不稳定。

    解决方案是添加如数据表图27所示的斜率补偿网络、或通过更改变压器匝数比避免在 D > 50%时运行。 请注意、虽然 D > 50%时的运行不稳定、但稳定运行和不稳定运行之间的边界不清晰。 通常、当 D 增加到50%时、在 D < 40%的情况下运行将保持稳定并减小稳定性裕度。

    与电流感测线路并联的栅极驱动线路通常是一个坏主意、因为栅极驱动信号上的高 dv/dt 速率会将噪声耦合到 CS 上。

    为了获得最佳的滤波效果、CS 滤波器组件应位于 IC 上。

    我还建议将10k 电阻器从栅极移到源极、并移到电流感应电阻器的接地端-这将略微降低 CS 电阻器的噪声、因此我不会这样做、除非计划进行重新布局。

    我不了解 CS 电阻两端二极管的功能-请确保它不会钳制 CS 电阻器上出现的电压、因为如果这样、控制器将无法正确控制 PSU。

    此致

    Colin