您好的团队:
Vin_min Vgs 波形异常和 Vin_max 随附时的 RD 反馈。
请帮助确认~ 什么问题 可能导致 Vgs 波形异常? (安装问题? 布局问题?)
条件:
VIN_MIN=13V 、Vin_max=24V
Vout=12V,Iout=6A
匝数比= 3:6
LP=800nH
Rg = 10 Ω
您能否共享布局指南以供参考?
在我检查时,RD 使用双层 PCB 和两条平行 的 OUT & CS 迹线作为绿线,如下所示
它是否会导致 Vgs 异常?
谢谢。
此致/ Mark