您好!
我们最近开始使用 TPS62082 ( TPS62082DSG)固定3.3V 版本开关稳压器、发现输出关断约60 - 50mV (3.24V、而不是预期的3.3V)。
我们怀疑这是由于我们的电感器选择具有更大的直流电阻、但并不完全确定。
随附了我们的电路和布局的快照、下面列出了无源器件的 PN:
C11: GRM188R61C106KAALD
L3: DFE201210U-1R0M=P2 (最大直流电阻为95m Ω)
C7: GRM188R60J226MEA0D
我们能否在优化输出以实现3.3V 方面获得一些帮助? 这是一个时间敏感的问题,如果有任何帮助,我们将不胜感激。