This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62082:使用 TPS62082DSG 无法生成3.3V 电压

Guru**** 670100 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62082
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/781048/tps62082-having-trouble-producing-3-3v-with-tps62082dsg

器件型号:TPS62082

您好!  

我们最近开始使用 TPS62082 ( TPS62082DSG)固定3.3V 版本开关稳压器、发现输出关断约60 - 50mV (3.24V、而不是预期的3.3V)。

我们怀疑这是由于我们的电感器选择具有更大的直流电阻、但并不完全确定。

随附了我们的电路和布局的快照、下面列出了无源器件的 PN:

C11: GRM188R61C106KAALD

L3: DFE201210U-1R0M=P2 (最大直流电阻为95m Ω)

C7: GRM188R60J226MEA0D

我们能否在优化输出以实现3.3V 方面获得一些帮助? 这是一个时间敏感的问题,如果有任何帮助,我们将不胜感激。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    为了更好地支持、我需要一些信息:
    1) 1)您在哪个输入端测试了电路板(当您在输出端看到此下降时)? 是否确定不处于100%模式?
    2) 2)您在哪里测量 Vout? 输出电压是多少?
    如果需要、您可以查看 D/S 第10页的100%模式、第8.3.2节。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alfonso:

    感谢您回来。

    要回答您的问题:

    我们在为输入电压提供5V 电压后测试了电路板

    2.我们在 Cout (原理图中的 C7)上和设计的不同点测试了输出、但仍然测量到3.24V。

    3.我们如何判断我们是否处于100%模式?  根据第8.3.2节中的数据表、当 Vin 降至低于特定水平时、似乎启用了此模式。 数据表并未真正指定如何进入此模式。  在此测试期间、我们将提供5.0V 电压、因此我不认为它处于100%模式。

    4.您认为它与我们的电感器选择有什么关系吗? 它具有比 TI 在数据表中推荐的某些电感器更高的直流电阻。

    -Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    第8.3.2节中的公式。 允许您评估是否处于100%模式。 大致而言、当输入电压接近输出电压时会发生这种情况、由于输入电压为5V、因此情况并非如此。 您能告诉我在测试期间 FB 引脚上的电压是多少?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alfonso:

    测试期间、FB (引脚4)上测得的电压为0V。

    这是预期的吗?

    -Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    这是您的应用所期望的值、这是我需要进行的第一次检查、以评估内部反馈是否正常工作。
    我需要一些有关使用哪些输入和负载的信息、尤其是对于负载、我会知道所需电流的值。 您能否获取输入电压、输出电压、IL (电感器电流)和输出电压(开关节点)的示波器图?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alfonso:

    这是您请求的信息。

    输入电压:4.90V (我们使用示波器和万用表进行了检查、它们是相同的、没有波动)

    输出电压:3.23V (使用示波器和万用表进行检查、检查结果相同、没有波动)

    IL:我们还没有衡量这一点

    VSW:(在引脚7 SW 处测得)-请参阅示波器图片图1

    图1 - Vsw

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    波形看起来不好、您的器件似乎处于不连续模式。 那么、您能告诉我如何以及什么连接到您的器件的输入和输出吗? 您的负载需要哪种电流?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    您是否有我上次请求的新闻或信息?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alfonso:

    提供的 Vin 通常为5V。

    连接到 Vout 的负载需要100mA 至800mA 的任何电流、但通常为100mA (我提供的测量值针对100mA 的负载)。

    这看起来不是很像…  

    这是否会使开关处于 不连续模式?

    根据数据表、如果电感器电流变得不连续、则会发生这种情况。 我担心我们的电感器选择可能是问题、因为我们使用的是具有更高直流电阻的电感 器(我只是在黑暗中进行稳定)。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    使用100mA 时、您可以处于不连续模式、那么您能否使用更高的输出电流测试输出电压(例如、至少500mA 或 最大800mA)?  您的输入是电池吗? 理论上、较高的 DCR 应该由反馈进行补偿、但如果您的电感器具有较低的 DCR (类似于我们 EVM 上的电感器)、我们可以通过此测试消除任何疑问。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alfonso:

    好的、我们将执行以下测试:

    1:感应500至800mA 的负载、并测量开关的输出电压。

    要回答您的问题:

    我们看到这个3.24V 结果(请参阅原理图快照、其中显示了具有 USB/电池输入的充电器):

      -连接到 TI 充电器 IC 的单节锂聚合物电池

      -使用5V USB 充电器电源

      -电池和 USB 充电

    下图显示了具有电池和 USB (5V)输入的 TI 充电器。 来自充电器的'OUT"信号是开关'Vin'

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    您能否还获取此充电器输出(TPS62082的输入)的示波器图以查看纹波(示波器上的交流耦合)? 是否还将其他 IC 连接到充电器的输出?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alfonso:

    我们先前检查了充电器的输出、发现没有纹波。 它是到开关输入的非常稳定的5V 输出。

    是的、充电器5V 输出连接到多个其他组件:

    2个 LED

    2.8V 稳压器

    此外,我们没有进行500mA 测试(尚未),但我们进行了240mA 测试,发现电压仍然是3.24V。

    今天、我们将提供500mA 的测试结果。

    查看图片

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    在更高的负载电流下、您的测试怎么样? 是否可能还具有电感器电流的示波器图?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alfonso:

    我们在770mA 负载下测试了开关。

    结果是:

    来自开关输出的3.21V - 3.23V

    当我们以100mA 负载运行时、我们得到:

    3.24V - 3.25V

    这是否有助于确定问题?

    再次感谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    您能否使用示波器、然后使用万用表再次测量输出电压(引脚5和2之间)。 您还可以测量输入电压(示波器和万用表)吗? 如果您有一个更好的示波器(具有更高的频带)、我建议使用它、您能否提供有关输入端电源的信息?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alfonso:

    我将范围限定在 IC 上的引脚2和5之间、但仍然得到3.25V。

    示波器和万用表的读数相同、并且示波器上的读数没有波动。

    电压输入为4V、来自连接到单节锂聚合物电池的 TI 充电器。

    当我使用 USB 电源时、电压输入为5V。

    在这两种情况下、TPS62092DSG 的输出仍为3.25V。

    随附的是我们用于通过 USB 或电池为电路板供电的 TI 充电器的快照。

    充电器的输出"OUT"为5V 或4V、具体取决于电源。

    这是 TPS62082DG 的 Vin。

    另请注意:

    我们用我们的几个板来尝试它,看看它是否只是一个坏的部分。

    - 2个开关输出3.27V - 3.28V、其余(约5个)输出3.22V - 3.25V、无一个板输出3.3V

    -在 TPS62082的数据表中、输出精度为+/- 2.5%。

    这可能是我们看到3.25V 的原因吗?

    感谢 Alfonso 的帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好!

    我重新检查了您的布局、尝试了解问题的根本原因。 我在 Vos 引脚附近附加了一张图片、其中建议使用剪切的迹线;这是一个对噪声非常敏感的信号引脚。 相关的精度仅针对0A (负载)指定。 我将关闭此帖子、但您可以通过我的电子邮件 a-furio@ti.com 与我联系、以便在您获得此布局修改的结果时为您提供支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢 Alfonso。 我们将尝试您的建议。