This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2897A:反馈环路补偿

Guru**** 2779905 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC2897A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/783189/ucc2897a-feedback-loop-compensation

器件型号:UCC2897A

尊敬的 Gents:

查看参考文档 SLUA535 (第6节、补偿反馈环路)和 SLUA702、我发现有源钳位电路的建模存在显著差异:

在 SLUA535中、出现频率为(1-D)*fres (其中 fres 为 Lm、具有 Cclamp 谐振)的双极点。 相反、在 SLUA702中进行了全面分析、证明在上述频率下存在一个双零点、在略低的频率下存在一个双极。 您能否告知哪一个是正确的、或者结果为何不同?

除此之外,我想问一下相同的频率响应特性(有源钳位电路所隐含的极点、零点)是否适用于电压模式控制(例如 LM2025A),或者是否有任何差异?

此致、

Robert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Robert、

    电压模式控制环路具有不同的频率响应以及峰值电流模式控制环路的传递函数。 请允许我参考下面的文件,这是一个很好的起点,并简单地谈谈这两者的循环反应。
    pdfs.semanticscholar.org/.../e6525eafc7c54faba90898e9dd7ddbcf4c49.pdf

    此致、
    区域
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Sonal:

    感谢您的回复和有用的链接。 我非常了解标准隔离式和非隔离式拓扑中的电压模式控制和峰值电流模式控制之间的差异。 但是、我的技能并不是要将有源钳位电路对频率响应(正向转换器拓扑)的影响结合起来。 正如我之前所写的、附注中的信息令人困惑。 我的问题仍然是:
    1、附注 SLUA535 (第6节、第38+39页)和 SLUA702 (第6页)-(两者都与同一控制 IC UCC2897A、峰值电流模式相关)中描述的具有有源钳位的正向转换器的环路补偿相关的信息是否有效?
    2.对于峰值电流模式控制和电压模式控制,有源钳位电路对小信号环路响应(引入额外零、极点)的影响是否相同?

    此致、
    Robert
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Robert、

    请参阅 SULA535应用手册、它还有一个引用部分、其中引用了非常有用的 IEE 论文、可帮助您加快这方面的进度。 同时、我将尝试确定修改其他应用手册的正确方法、感谢您指出这一点。
    在电压模式下运行的有源钳位正向转换器由于输出 LC 滤波器而具有两个极点、由于输出电容器的 ESR、因此具有一个零点。 此外、它还有两个由有源钳位网络引入的极。

    我希望这能回答你的问题。

    此致、
    区域
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、区域、

    感谢您的回答。 遗憾的是、我在参考文档中找不到答案(其中一些是我之前阅读过的)。
    在 SLUA535中描述了有源钳位网络引入的两个极点;另一方面、在 SLUA702中、由于小信号建模、两个极点和两个零。 我看不到这种基本差异的任何理由(考虑到相同的 PWM IC UCC2897A -电流模式控制)。 你有什么想法吗? 结果中的一个是正确的,另一个是不正确的,或者是否有超过眼图的结果?

    在其他资源(例如 Chris Basso)中、建模会导致有源钳位网络(电压模式控制)引入陷波。 这个主题看起来有点模糊。。。 不幸的是、我的建模技能不够优秀、因此我无法自行找到答案。

    感谢您的关注。

    此致、
    Robert
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Robert、

    请参阅 SLUA535了解您的设计、我无法验证 SLUA702、非常感谢您指出了差异。 我们很快将更新这些文件。

    此致、
    区域
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Sonal:

    感谢您的支持。 同时、我终于找到了答案。 在电压模式控制中,带有有源钳位的正向转换器的控制到输出频率响应在上述频率(1-D)*壁滤波器上表现出一个陷波。 陷波是同一频率下双极和双零点的产物。 双零点多项式的 Q 值高于双极点、因此短暂的增益骤降(陷波)和特定的相位湍流。 有关模式的详细信息、请参阅的最后一节

    cbasso.pagesperso-orange.fr/.../Chris Basso APEC 研讨会2014.pdf

    电流模式控制响应可能会有所不同、这可能与 TI 的两个应用手册中的一个所述有所不同。

    此致、
    Robert