This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2897A:上电后100ms 压降500ms

Guru**** 2766475 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC2897A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/787045/ucc2897a-100ms-voltage-drop-after-power-up-500ms

器件型号:UCC2897A

大家好、

我的客户现在正在使用 UCC2897A。 我们发现器件在上电500ms 后具有100ms 的压降、我们没有发现 ULVO 和 OCP、 红色的是12V 输出电压、蓝色的是 FB。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Frank、
    它看起来像是导致到主 FET 的栅极驱动信号关闭的东西。
    请检查 OUT 引脚上的开关波形。
    然后、您需要查看原理图并检查这种情况的发生原因。
    检查 VDD、VREF、LineUV、Line OV 和 CS 的波形。
    可能是由于布局不良、CS 达到间断阈值水平。
    请发布这些波形以及原理图和 PCB 布局文件。

    此致
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Frank、
    我将关闭此帖子、因为一周内没有回复。
    如果您需要进一步的帮助、请打开新帖子。
    此致
    John