This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-G1:超过5V 时电压读数不正确

Guru**** 2544450 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100EVM, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/780535/bq34z100-g1-incorrect-voltage-reading-over-5v

器件型号:BQ34Z100-G1
主题中讨论的其他器件:BQ34Z100EVMBQSTUDIO

我使用 的是 bq34z100EVM、评估模块。  当设置为小于5V 时、一切工作正常。  当我将 J5上的跳线配置为>5V 运行并将 J2设置为16V 时,BQ Studio 中的读数不再准确。  我尝试校准、但收到一条错误消息、指出我正在输入超出范围的值(输入16000表示16V)。  我尝试使用此处建议的内容替换配置文件: https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/t/575353。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Nolan、

    请确保您使用最新版本的 bqStudio 作为全新安装。 请使用"bqstudiotest"按钮从以下位置下载: http://ti.com/tool/bqstudio

    如果错误仍然存在、请在左下角截屏错误(错误将以红色文本显示)并再次发布到此主题。

    此致、
    Bryan Kahler
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bryan、

    感谢您的快速响应。  我重新安装了 BQ studio Fresh、但同样的问题是电路板配置为大于5V、跳线设置为16V。  我施加14000mV、但它的读数为621mV、并告诉我我的校准尝试超出范围。  如果有任何见解,将不胜感激。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nolan、

    已在这方面复制了这些结果 在此期间、请直接在数据存储器中修改分压器值作为权变措施。

    该值根据电阻分压器的比率进行设置。 这些值在以下视频中给出:

    training.ti.com/bq34z100-g1-voltage-calibration

    此致、
    Bryan Kahler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bryan、

    内存中分压器的值似乎只能介于0和65、535之间(2^16 -1)。  由于我施加的电压为14、000mV、监测计读数为621mV、因此我需要将分压器值从5、000增加到112、721、以便获得14、000mV 的正确读数。  由于该值超出了分压器存储器的范围、我不确定这是否可以解决我的问题。  您建议我从这里做什么?  感谢您迄今提供的帮助。

    最棒的

    Nolan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以尝试使用直接 df 写入、看看它是否起作用。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    BATT、

    我不确定什么是直接的 df 写入。 什么是直接 df 写入?它如何帮助我?  此外、为什么有必要、我是否应该只使用内置校准工具就无法读取~12V 的电压?  我认为我缺少了一些东西、但我不确定是什么。

    最棒的

    Nolan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此外、我意识到我在 TP1和 TP2上获得0V。 我也不确定这意味着什么、但从原理图中看、这似乎是一个问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Nolan、

    请使用最新的 bqStudio 'test'版本。 这将是 v 1.3.86 build 3。 在安装最新的 bqstudio 'test'版本之前、完全删除 v.1.3.54。

    如果问题仍然存在、请在更新版本中截屏上面的错误。 较新版本应该可以解决此问题。

    此致、
    Bryan Kahler
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bryan、  

    我下载了 BQ Studio 的测试版本、并尝试了一个新的评估模块、但没有成功。  但是、我采用了微控制器、并使用它通过 DQ 直接与监测计连接、现在没有问题。  感谢您的所有帮助。

    最棒的

    Nolan