This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54341:TPS54341

Guru**** 2524870 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/809961/tps54341-tps54341

器件型号:TPS54341

尊敬的支持:

 TPS54341DPR 设计的 PWRGD 存在混淆。 请了解 PWRGD 信号在特定设计中的技术用途。

TI Designs 建议在 PWRGD 引脚上保持基准电压为5V、上拉电阻为1K。  

如果我需要将5VDC 连接到 PWRGD 引脚,是否需要使用 PWRGD 线路将输出5V 短路? 请澄清一下。

谢谢、
Rahul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您的系统不需要电源正常功能、则 PWRGD 引脚可保持断开状态、无连接。

    如果您需要系统的电源正常功能、则应在 PWRGD 与5V 或更低电源之间连接一个电阻器。

    请勿将 PWRGD 引脚直接连接 到5V 电源。

    请参阅随附的图纸。