请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM76002-Q1 您好!
数据表显示、需要将 VIN 和 GND (引脚23)之间的 NC 引脚连接到 GND、以提高热性能和板级可靠性。
是否可以将其保持断开状态以实现良好的引脚 FMEA?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
数据表显示、需要将 VIN 和 GND (引脚23)之间的 NC 引脚连接到 GND、以提高热性能和板级可靠性。
是否可以将其保持断开状态以实现良好的引脚 FMEA?