This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62175:输出电压不会按设计输出(设计1.8V、实际输出2.12V)。

Guru**** 2528370 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62175, TPS62147, TPS62170

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/787364/tps62175-vout-does-not-come-out-as-designed-design-1-8v-actual-output-2-12v

器件型号:TPS62175
主题中讨论的其他器件: TPS62147TPS62170

尊敬的 TI:

我在 PCB 板中使用 DUA TPS62175设计和制造了一个 PCB 板。

这两个器件均设计为生成1.8V 的输出电压。

我在设计中使用了 WebBench。

一个 Vout (VCCA_1V8)_F 用于辅助、一个(VCCD_1V8)用于主。

这两个电路在设计上是相同的、使用的部件是相同的。

主电源的 Vout 产生2.12V 输出、而不是1.8V、但辅助电源的 Vout 根据设计产生1.8V 输出。

两种电源的 PCB 布局几乎相同、但会产生不同的电压。

我针对 VCCD_1V8输出测量了 Vout 和 VFB、结果如下:

Vout = 2.12V

VFB = 1.14V

在数据表中、FB 的典型电压为0.8V、但 VCCF_1V8的 VFB 的测量值约为1.1V

我尝试更改 R1和 R2 (分压器寄存器值)、但 VFB 和 Vout 没有显著变化(几乎没有变化)。

Cloud 请告诉我如何将输出电压设为1.8V?

以下是 PCB 布局:

VCCD_1V8的总体布局(测量值为2.12V 的布局)

VCCD_1B8的底层  

VAUX_1V8_F (正常工作的 Vout)

  

最恰当的考虑。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kim:

    感谢您分享您的原理图和布局。

    布局非常糟糕、不遵循图62中的 D/S 示例。 尤其是由于 IC 周围有足够的 PCB 空间、因此最好将所有组件保持在同一层。 输入电容器尤其如此。 此外、将这些 GND 直接路由到 GND 引脚。 不清楚 GND 过孔(或 VOS 引脚)如何连接回 IC (或输出电容)。

    您可以订购 EVM 以获取已知的工作电路 :www.ti.com/.../TPS62175EVM-098

    如果输入电压仅为12V、则输入电压较低的器件可能更简单、更小、更便宜。 TPS62147/8和 TPS62170是选件。

    最后、如果您想继续尝试使用现有的 PCB、可以尝试将 FB 电阻器降低至38.3k 和47.5k。 您还可以尝试在顶层的 IC 旁边添加一个2.2uF 陶瓷输入电容器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Chris、

    在我之前的帖子中、PCB 的某些内层不存在以实现清晰的视图。

    我必须使用当前 PCB 一段时间、因此我将尝试按照您的建议更改 FB 的寄存器。

    此致

    金荣宇。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kim:

    您是否能够使用较低值的 FB 电阻器运行测试? 您是否能够订购 EVM 进行测试?