This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2557:TON 定义

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2557, TPS2556

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/786608/tps2557-ton-definition

器件型号:TPS2557
主题中讨论的其他器件: TPS2556

尊敬的团队:

下面我有两个关于"ton"的问题。

问题1.
根据 数据表第6页、"ton"导通延迟时间定义为最大9ms。
在数据表第7页的图1中、我可以发现 ton 大约为3.8ms。
您能告诉我为什么"吨"需要这么长的时间。

问题2.
当 EN 在将 EN 从低电平设置为高电平后恰好在 Ton Term 期间变为低电平时、TPS2557会打开 SW 还是保持关闭?

此致、
Hirokazu Takahash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hirokazu、您好!

    Q1:在图1数据表第7页中、ton 约为~6ms、而不是3.8ms。

    请参阅以下定义:

    有关最大值或 USL 值、请参阅以下特性数据:

    首先,我们必须考虑-40至125的所有温度范围;

    其次、我们必须为高 CPK 值保留一定的裕度、以确保 稳定性。

    问题2:我不清楚你的问题。 对于应用、IN 和 EN 引脚连接在一起。 对于 TPS2556、EN 置为低电平将打开器件。

    对于 TPS2557、高 EN 置位将打开该器件。

    如有、随时与我联系。

    Ziv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ziv-San

    感谢您的回复。

    我的第二季度的示例如下。
    例如、对于 TPS2557的一个采样、我假设 ton 为6ms、toff 为6ms。
    如果 EN 在 EN 从低电平变为高电平的3ms 内变为低电平、 TPS2557是否仅导通片刻?

    此致、
    Takahashi Hirokazu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hirokazu、您好!

    在产品说明书 TPS2557的第7页、图2可以回答您的问题。
    如果 TOFF=6ms、当 EN 变为低电平3ms 时、该器件仍将保持开启状态3ms。
    请注意、PAGE7、图2是 TPS2556、它以低 EN 导通。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ziv-San

    感谢您的支持。
    我的问题随附在文件中。

    最好的 Regrds、
    Takahashi Hirokazu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hirokazu、您好!

    如果 ton=6ms、则意味着您必须保持 EN=6ms、然后输出可以更改状态。

    因此、在这种情况下、它仅使 EN=3ms、输出将保持为零。

    Ziv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ziv-San

    感谢您的回复。
    以下情况如何?

    此致、
    Takahashi Hirokazu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hirokazu、您好!

    EN=6ms 时、开关将打开。

    由于 TOFF=6ms、在导通状态6ms 后、开关将关闭。

    附件是 TINA 提供的仿真文件。

    e2e.ti.com/.../TPS2557.TSC

    我不是一个家庭,不知道如何贴附。 如果未收到、请联系我。

    谢谢。

    Ziv

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ziv-San

    感谢您提供仿真模型。
    EN 引脚在数据表第11页的方框图中启用"电荷泵"。 ton 和 toff 的延迟时间是否取决于电荷泵需要充电和放电栅极电压的时间段? 您能告诉我内部块在启动时是如何工作的?
    TPS2557是否具有可避免干扰输入的任何功能? Ton 和 toff 的延迟时间是否有效以避免干扰输入?

    此致、
    Takahashi Hirokazu

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hirokazu、您好!

    我咨询了设计人员。

    首先、电荷泵和电流感应电路需要一些时间才能工作。

    其次、当电荷泵和电流感应电路工作时、电荷泵会生成恒定电流来为栅极充电、这也需要一些时间。

    这是 Ton 时间。

    我不清楚你的第二个问题。

    您能详细描述吗?

    什么是毛刺脉冲输入? 您能告诉我应用程序还是示例吗?

    谢谢。

    Ziv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ziv-San

    感谢您的回复。
    毛刺脉冲输入意味着噪声上升和下降阈值进入 EN 引脚。

    如果此类噪声进入 EN 引脚、TPS2557是否能够忽略该噪声?

    此致、
    Takahashi Hirokazu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hirokazu、您好!

    好的地方。

    上面的图片是仿真结果。

    沟道 EN (不在引脚中)可被过滤。

    注意到:

    上述设置:

    首先保持 Vin 始终为5V、然后保持输入干扰 EN。

    如果您连接到并且 EN 切换为其他、则不会过滤干扰。

    原因是 Vin=0V、器件将会中间关断。

    附件是仿真 file.e2e.ti.com/.../6443.TPS2557.TSC

    如有、随时与我联系。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hirokazu、您好!

    由于 TI 的政策、问题持续了几天。
    我可以先关闭该项目吗?
    如果您有任何其他问题、您可以随时与我联系。
    谢谢。

    Ziv