主题中讨论的其他器件: TPS2556
尊敬的团队:
下面我有两个关于"ton"的问题。
问题1.
根据 数据表第6页、"ton"导通延迟时间定义为最大9ms。
在数据表第7页的图1中、我可以发现 ton 大约为3.8ms。
您能告诉我为什么"吨"需要这么长的时间。
问题2.
当 EN 在将 EN 从低电平设置为高电平后恰好在 Ton Term 期间变为低电平时、TPS2557会打开 SW 还是保持关闭?
此致、
Hirokazu Takahash
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的团队:
下面我有两个关于"ton"的问题。
问题1.
根据 数据表第6页、"ton"导通延迟时间定义为最大9ms。
在数据表第7页的图1中、我可以发现 ton 大约为3.8ms。
您能告诉我为什么"吨"需要这么长的时间。
问题2.
当 EN 在将 EN 从低电平设置为高电平后恰好在 Ton Term 期间变为低电平时、TPS2557会打开 SW 还是保持关闭?
此致、
Hirokazu Takahash
Hirokazu、您好!
Q1:在图1数据表第7页中、ton 约为~6ms、而不是3.8ms。
请参阅以下定义:
有关最大值或 USL 值、请参阅以下特性数据:
首先,我们必须考虑-40至125的所有温度范围;
其次、我们必须为高 CPK 值保留一定的裕度、以确保 稳定性。
问题2:我不清楚你的问题。 对于应用、IN 和 EN 引脚连接在一起。 对于 TPS2556、EN 置为低电平将打开器件。
对于 TPS2557、高 EN 置位将打开该器件。
如有、随时与我联系。
Ziv
Hirokazu、您好!
EN=6ms 时、开关将打开。
由于 TOFF=6ms、在导通状态6ms 后、开关将关闭。
附件是 TINA 提供的仿真文件。
我不是一个家庭,不知道如何贴附。 如果未收到、请联系我。
谢谢。
Ziv