This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61088:COMP 引脚无源组件计算回顾

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61088

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/809250/tps61088-review-of-passive-component-calculation-at-comp-pin

器件型号:TPS61088

您好!  

以下是我的 TPS61088 IC 应用的详细信息。  

  • 开关频率(Fsw)- 600kHz
  • Frhpz                   -225.71 kHz
  • 环路增益交叉频率(FC)- 45.14kHz
  • 输出降额电容- 32.35uF  

根据数据表中的公式、R5、C5和 C8的计算值如下。  

  • R5 - 53.88千欧
  • C5 - 1.7nF
  • C8 - 0.29pF

和选定的设计值

  • R5 - 53.6k Ω
  • C5 - 10nF  
  • C8 -由于计算值小于10pF、因此保持断开状态

请建议我们是否可以继续使用设计中的选定值?

以下是数据表的链接供您参考- http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps61088.pdf

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    为什么选择45.14kHz 交叉频率? 升压转换器的电压非常高

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于升压转换器、通常我们将 fc 设置为小于20kHz。 10kHz 是常见的选择。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的陈海伦:  

    感谢您的回答。 如数据表中所述、环路增益交叉频率不应高于 Fsw 的1/10和 Frhpz 的1/5。 我已选择 Frhz 的1/5th 作为环路增益交叉频率。  

    但是、我将环路增益交叉频率更改为 10kHz 、并重新计算环路补偿的无源器件值。  

    请说明我是否朝正确方向前进?

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,您正朝着正确的方向前进。

    您的 Vin、Vo、IO 是什么? 以便我可以进行双重检查!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Helen、  

    以下是这些应用的详细信息

    应用1

    输入电压- 3V 至4.2V

    输出电压- 8.4V

    Iout - 1.485A。(该电流每10秒定期消耗一次)

    应用2.

    输入电压- 3V 至4.2V

    输出电压- 6.6V

    Iout - 1.89A。(该电流每10秒定期消耗一次)

    请说明您是如何检查的、以便我可以对我们的其他应用程序执行相同的操作。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    它取决于您的影响 Cout、它是降额后的 Cout。 您可以通过以下公式获得 RC、CC、CP。