Other Parts Discussed in Thread: TPS568215
你好
我对 TPS568215的 UVLO 规格有疑问。
现在、客户正在考虑将其与 VREG5 =输出配置一起使用。
然后、他们需要了解 UVLO 规格、但发现数据表中针对上升、下降和迟滞的 UVLO 指定为 VREG5电压标度。
但他们希望将 UVLO 电压作为 VIN 电压标度而不是 VREG5电压标度。
您是否有任何 UVLO 数据作为 VIN 电压标度
此致、
OBA
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: TPS568215
你好
我对 TPS568215的 UVLO 规格有疑问。
现在、客户正在考虑将其与 VREG5 =输出配置一起使用。
然后、他们需要了解 UVLO 规格、但发现数据表中针对上升、下降和迟滞的 UVLO 指定为 VREG5电压标度。
但他们希望将 UVLO 电压作为 VIN 电压标度而不是 VREG5电压标度。
您是否有任何 UVLO 数据作为 VIN 电压标度
此致、
OBA
您好、Oba、
是的、你是对的。 我们不测试内部 LDO 的压降。 压降电压也会随 IC 的电流消耗而变化。 换句话说、VIN 上的 UVLO 也取决于运行条件、例如负载电流。
在这里、我可以为您提供一些测试结果、当 VIN=4.5V 时、Vout 上没有负载、
从 VREG5汲取1mA 电流、VREG5=4.496V。
从 VREG5汲取10mA 电流、VREG5=4.441V。
3.从 VREG5汲取20mA 电流、VREG5=4.380V。
从 VREG5汲取的电流器件应小于5mA。 我建议您使用10mA 来估算具有足够裕度的电流。 结果为~60mV。
如有任何其他问题、请告知我们。 谢谢!
此致、
Hao