This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS568215:UVLO 作为 VIN 电压标度

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS568215

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/809042/tps568215-uvlo-as-vin-voltage-scale

器件型号:TPS568215

你好

 

我对 TPS568215的 UVLO 规格有疑问。
现在、客户正在考虑将其与 VREG5 =输出配置一起使用。

然后、他们需要了解 UVLO 规格、但发现数据表中针对上升、下降和迟滞的 UVLO 指定为 VREG5电压标度。
但他们希望将 UVLO 电压作为 VIN 电压标度而不是 VREG5电压标度。
您是否有任何 UVLO 数据作为 VIN 电压标度  

此致、
OBA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    VIN-VREG5电压为~10mV。 将在星期一提供有关该信息的更多信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oba、

    您能更详细地解释一下 VREG5=输出配置吗?

    UVLO 指定为 VREG5、而 VREG5来自 VIN。 当 VREG5低于4.7V 时、VIN 将比 VREG5高~10mV。 因此、VREG5的 UVLO 规格几乎与 VIN 相同。

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hao、

    感谢您的回复。

    "VREG5=输出配置"意味着 VREG5引脚没有偏置输入。


    我知道 VIN-VREG5大约为10mV、但客户想知道最大值、包括该"10mV"的器件间差异和温度漂移。
    我想我们不在生产测试中测试该电压差、但是否有任何估算值可用?

    此致、
    OBA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oba、

    是的、你是对的。 我们不测试内部 LDO 的压降。 压降电压也会随 IC 的电流消耗而变化。 换句话说、VIN 上的 UVLO 也取决于运行条件、例如负载电流。

    在这里、我可以为您提供一些测试结果、当 VIN=4.5V 时、Vout 上没有负载、

    从 VREG5汲取1mA 电流、VREG5=4.496V。

    从  VREG5汲取10mA 电流、VREG5=4.441V。

    3.从 VREG5汲取20mA 电流、VREG5=4.380V。

    从 VREG5汲取的电流器件应小于5mA。 我建议您使用10mA 来估算具有足够裕度的电流。 结果为~60mV。

    如有任何其他问题、请告知我们。 谢谢!

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hao、

    谢谢。

    >从 VREG5汲取的电流器件应小于5mA。 我建议您使用10mA 来估算具有足够裕度的电流。 结果为~60mV。

    "60mV"的来源是什么?

    此致、
    OBA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oba、

    它来自测试结果。 从 VREG5汲取10mA 电流时、压降为(4.5V - 4.441V)= 59mV。

    此致、

    Hao