This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR14030:压降模式

Guru**** 2416110 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR14030, LMR33630

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/786910/lmr14030-drop-out-mode

器件型号:LMR14030
主题中讨论的其他器件: LMR33630

您好!

客户正在查找具有12至24V 输入和12V 输出、电流为0.5A 的直流/直流转换器。

当输入电压低于12V 时、LMR14030是否能够支持压降模式?

如果不是、我建议使用占空比为100%并将输出设置为11.9V 的器件。

在这种情况下、能否推荐合适的器件?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    您的意思是输入范围是12V 到24V、输出是12V/0.5A、对吧?

    LMR14030采用低压降模式设计、有关详细信息、请参阅其数据表8.3.4部分。

    LMR14030的开关频率是多少? 对于500kHz 频率下的12V/0.5A 输出、最小 VIN 约为13V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Andy:

    感谢您的回复。
    我不确定我是否理解该函数。
    8.3.4解释了将有效最大占空比限制为97%的原因。
    我通过本章的理解如下。
    输出设置为12V。
    输入电压>13V 时、输出电压调节至12V。
    由于最大占空比限制、输出减小、但在输入低于13V 时进行调节。
    当输入为12V 时、输出调节至11.XV。
    当输入为11V 时、输出调节至10.XV。
    我的理解是否正确?

    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    您的理解是正确的、 输出将低于目标值、但在 低压降 运行模式下仍能很好地调节。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Andy:

    感谢快速响应。
    客户的要求是12V 输入时的最小输出电压为11.6V、因此 LMR14030无法支持该电压。
    我认为低侧开关必须是 FET、最大占空比必须更高。
    您能推荐合适的器件吗?

    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    请试用 LMR33630、这是一款具有低侧 FET 集成的同步降压转换器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Andy、
    感谢您的支持。

    我尝试使用 LMR33630在 WEBENCH 中进行12V 输入和11.6V 输出的设计。
    但无法将其设计为所需条件。
    在使用其他解决方案时、建议使用几个 IC。
    你能就此提出建议吗?

    谢谢。