请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMR14030 主题中讨论的其他器件: LMR33630
您好!
客户正在查找具有12至24V 输入和12V 输出、电流为0.5A 的直流/直流转换器。
当输入电压低于12V 时、LMR14030是否能够支持压降模式?
如果不是、我建议使用占空比为100%并将输出设置为11.9V 的器件。
在这种情况下、能否推荐合适的器件?
谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.