Other Parts Discussed in Thread: TPS54531, TPS54335A
主题中讨论的其他器件: TPS54335A
大家好、
请帮助我回答以下问题、非常感谢。
问题1:输出电容公式
根据14uF 的计算结果、TPS54531数据表中描述的公式(13)中的 IRIPPLE 值为1.9A。 如果公式(13)中应用了 fsw = 570 KHz、Voripple = 30mV、Co = 14uF 的条件、则 I RIPPLE 的值将为1.9A。该1.9A 来自哪里? 假定峰值电感器电流为5.96A、但它是否约为该值的0.2-0.5 (通用)?
问题2:斜率补偿
请告诉我电阻器 R3的公式、该公式决定了 TPS54531的斜率补偿值。 如果将以下值放入公式(17)中、Gpwrstg 的值变为-26.62。 (我们将重新计算)。 该值来自哪里? gmea = 92uA、Vref = 0.8、Vout = 5、R = 37.4k kΩ Ω
问题3:交叉频率
在 TPS54531的数据表中、有用于选择电容器 C6容量的公式(18)。 其中、交叉频率20kHz 是指图11中的图。 当您更改用户侧的线圈容量(4.7 μ H)和电容器容量(47 μ F)时、图形是否会发生变化? 如果线圈在1uH 至47uH 的范围内、并且电容器在47uF 至150uF 的范围内、请参考此图、交叉频率应为20KHz?
此致、
TOM.Liu