This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54531:关于一些方程和图

Guru**** 2390735 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54531, TPS54335A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/809735/tps54531-about-some-equations-and-a-figure

器件型号:TPS54531
主题中讨论的其他器件: TPS54335A

大家好、

请帮助我回答以下问题、非常感谢。

问题1:输出电容公式

根据14uF 的计算结果、TPS54531数据表中描述的公式(13)中的 IRIPPLE 值为1.9A。 如果公式(13)中应用了 fsw = 570 KHz、Voripple = 30mV、Co = 14uF 的条件、则 I RIPPLE 的值将为1.9A。该1.9A 来自哪里? 假定峰值电感器电流为5.96A、但它是否约为该值的0.2-0.5 (通用)?

问题2:斜率补偿

请告诉我电阻器 R3的公式、该公式决定了 TPS54531的斜率补偿值。 如果将以下值放入公式(17)中、Gpwrstg 的值变为-26.62。 (我们将重新计算)。 该值来自哪里? gmea = 92uA、Vref = 0.8、Vout = 5、R = 37.4k kΩ Ω

问题3:交叉频率  

在 TPS54531的数据表中、有用于选择电容器 C6容量的公式(18)。 其中、交叉频率20kHz 是指图11中的图。 当您更改用户侧的线圈容量(4.7 μ H)和电容器容量(47 μ F)时、图形是否会发生变化? 如果线圈在1uH 至47uH 的范围内、并且电容器在47uF 至150uF 的范围内、请参考此图、交叉频率应为20KHz?

此致、

TOM.Liu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    问题1:输出电容公式

    选择 kind=0.4、因此电感电流纹波为0.4*5A=2A。

    问题2:斜率补偿

    Gpwrstg 为5.1dB、gmEA=92uA/V、Vout=5V、Vref=0.8V、您可以通过等式(17)得到 R3=37.7k Ω。

    问题3:交叉频率  

    图11是功率级的波特图、与输出电容器的 GMP、Vout、Cout、Iout 和 ESR 相关。 您可以参阅 TPS54335A 数据表的第18页。 20kHz 是预期的交叉频率。 由你决定。

    肖恩