This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92691:有关低 LED 电流的问题

Guru**** 2747375 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS92691

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/809138/tps92691-question-about-low-led-current

器件型号:TPS92691

大家好、

我在其中一个设计中使用 TPS92691。 输入为24V、输出为48V @ 380mA。 LED 灯串配置为6并联 x 14系列、Vf=2.8V。

我的电路与数据表中的图24非常相似。 PWM 引脚通过 MCU 设置为高电平(禁用数字调光)、IADJ 引脚通过同一 MCU 的4kHz PWM 通过10k / 1uF RC 电路设置。

我需要控制 LED 电流以实现低至3.8-4.2mA 的调光电平。 这是在校准过程中完成的、在测量输出电流的同时调整 IADJ。 然后存储在目标范围内为 LED 提供电流的 PWM 周期。

到目前为止、我的大多数测试都成功了、但我遇到了一些问题。 一旦驱动器被打开并且 IADJ 引脚为0V (通过 RC 的占空比为0%)、LED 电流大于4.5mA。

我认为这是由于电流感应放大器的失调电压造成的、在这里无法执行的器件是具有较低/负失调电压的单元。 这听起来是否正确、或者是否还有其他需要考虑的东西?

谢谢、

Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    是的、您在思考过程中是正确的。  规格第9页的图15显示、我们不建议任何小于0.14V 的 VIADJ 输入。  它还在第7.3.7节模拟调整输入中进行了说明。  您提到的原因是系统在电流感应和调节路径中的偏移。

    谢谢 Tuan